This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:TUSS4470、带 Linux

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540470/tuss4470-tuss4470-with-linux

零部件号:TUSS4470


工具/软件:

您好、  

我将 TUSS4470 与 IMX93 SOC 连接。 是否有用于 TUSS4470 的器件驱动程序或类似驱动程序?

BR
巴塞尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的巴塞尔:

    感谢您发布到传感器论坛!

    您能解释一下您在说驾驶员时的意思吗?

    您指的是某种软件驱动程序吗? 如果是这样、虽然有一个 GUI 可与 TUSS4470EVM 配合使用、但我认为该 GUI 与 Linux 系统不兼容。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    我指的是内核驱动程序(用于配置和控制 tuss 的软件)、而不是 GUI 软件。

    BR
    巴塞尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的巴塞尔:

    遗憾的是、我们没有用于 TUSS4470 或我们任何器件的内核驱动程序。  

    此致、

    ~Alicia