This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:tmag3001_EVM A1 系列

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541298/tmag3001-tmag3001_evm-a1-series

器件型号:TMAG3001


工具/软件:

我们得到了新的评估板,现在 A1 系列工作正常 2 天,再次相同的问题不自动检测设备 A1 系列,但工作正常 A2 系列和自动检测. 想知道评估板是否过于敏感而无法处理? 或者 GUI 版本或运行时版本不匹配、我们是否尝试了 v11 和 v12? 还是其他原因??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    感谢您发布到传感器论坛!

    操作 EVM 时、是否使用了 ESD 腕带? 如果没有、我强烈建议使用其中一个来帮助降低器件因 ESD 而死的可能性。

    另外、虽然这里可能没有、但我建议在将 EVM 连接到 SCB 时确保未将 SCB 连接到电源。 这是为了防止将错误的引脚连接在一起、否则可能导致器件发生故障。

    此致、

    ~Alicia