This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:使用开箱即用演示的奇怪图形

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540696/iwr1843boost-weird-patterns-using-out-of-box-demo

器件型号:IWR1843BOOST


工具/软件:

你(们)好 我在 IWR1843BOOST 上运行 OOB。 图中一致显示了这些奇怪的直线图形。 请问是什么原因引起了这些问题? 下面随附了配置文件。


sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
profileCfg 0 76 2 3.8 14.84 0 0 21.87 1 119 11855 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 93 0 60 1 0
lowPower 0 0
guiMonitor -1 1 0 0 0 0 1
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 0
cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15 0
multiObjBeamForming -1 1 0.5
clutterRemoval -1 1
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
extendedMaxVelocity -1 0
lvdsStreamCfg -1 0 0 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0
CQSigImgMonitor 0 127 4
analogMonitor 0 0
aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
cfarFovCfg -1 0 0 10
cfarFovCfg -1 1 -1 1
calibData 0 0 0
sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 cfarCfg 中启用峰值分组。 有关更多信息、请参阅 C:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/docs/mmwave_sdk_user_guide.pdf。

    cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1
    cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15 1

    此致、

    Nate