This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:主板说明

Guru**** 2556660 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1243, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539802/mmwcas-rf-evm-host-board-clarification

部件号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243AWR1243

工具/软件:

您好、

在之前与 TI 的讨论中、建议使用 DCA1000 作为射频 EVM 的主板。 但我看到引脚不匹配。 请帮助我解决这个问题。

以下是我订购的部件:

MMWCAS-RF-EVM(我要求提供 AWR2243、但 DigiKey 提供了 AWR1243)

DCA1000 EVM

谢谢。此致

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的支持团队不了解您之前的讨论。

    为了使用 MMWCAS-RF-EVM 采集原始数据、正确的采集卡不是 DCA1000EVM。

    将需要使用以下捕获

    https://www.ti.com/tool/MMWCAS-DSP-EVM

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速答复。 但是、我看到使用 DSP EVM 时、无法获取原始数据、但它会进行处理并给出最终结果。 但我想从 ADC 获得原始数据。 请告诉我、使用该板是否可行。

    另外、如果任何其他主机板也可以这样做、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MMWCAS 套件的用途是捕获原始数据。 的确、当套件发布时有一个处理演示、但不再支持该演示。

    目前、仅支持使用 mmWave Studio 配置进行原始数据采集。

    请注意、您将负责开发 LUA 配置脚本以及处理脚本(在 MATLAB 或 python 中)

    我们提供了一些有关 MIMO 和波束形成处理的示例。 但是、这些实例“按原样“提供。 开发他们的团队不再提供支持。

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    这意味着我可以从 ADC 中提取原始数据以及从上述套件 (CAS EVM + DSP EVM) 中提取经过后处理的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 DCA1000 不能与级联一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认我的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、DCA1000 不能与 MMWCAS 配合使用

    我知道 DCA1000 不能与级联使用。

    使用 MMWCAS 套件、您只能提取原始数据。 无法对套件上的数据进行 POST 处理。 后处理必须在 PC 上进行。

    这意味着我可以从 ADC 中提取原始数据、以及从上述套件 (cas EVM + DSP EVM) 中提取后处理后的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的确认。 请分享完整套件的所有电路板列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMWCAS 套件包含以下电路板

    • MMWCAS-RF-EVM

    https://www.ti.com/tool/MMWCAS-RF-EVM

    • MMWCAS-DSP-EVM

    https://www.ti.com/tool/MMWCAS-DSP-EVM

    谢谢你
    Cesar