This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:工作温度范围

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540389/iwrl6432boost-operating-temperature-range

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

大家好、团队

请提供 IWRL6432BOOST 的工作温度范围。

此致、
Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

     IWRL6432BOOST 的温度范围为–40°。 直到 125°C

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的答复。

    我的问题已解决。

    此致

    Yuichi