This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:扫描网格或电源

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540614/tmag5231-scan-grid-or-power

器件型号:TMAG5231


工具/软件:

TMAG5231 在未上电时 OUT 引脚是否存在定义的行为?

我正在考虑创建由 MCU 引脚供电的组、连接输出、然后扫描组的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    感谢您发布到传感器论坛!

    我需要与我的团队核实、并在得到答案后立即回复您。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    如果器件未通电、则输出引脚将保持悬空。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定 MOSFET 体二极管不会导通并为器件通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件未通电、则内部逻辑都不会导通、因此会悬空。

    此致、

    ~Alicia