This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:当 SBL 和 APP 都基于 FreeRTOS 时、SoC_triggerWarmReset 无法正常工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540240/awrl6432-soc_triggerwarmreset-cannot-work-when-sbl-and-app-are-both-freertos-based

器件型号:AWRL6432


工具/软件:

您好、专家

客户了解、在 SDK 5.4 中、实施了一个修复来解决经证明有效的热复位故障问题。

但是、当客户使用基于 FreeRTOS 的 SBL 时、 热复位仍然失败。

您能说明当 SBL 基于 FreeRTOS 时、我们是否需要注意有关热复位故障的任何问题?

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ken、

    感谢您联系 SBL。 我们不支持具有 FreeRTOS 的 SBL、因此我们现有的 SBL 示例是使用 noRTOS 构建的。 您的 SBL 基于 FreeRTOS、是否有特定原因? 如果可能、请切换到 noRTOS 实现。

    此致、

    Kristien