This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, IWRL6432AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537496/iwrl6432aop-iwrl6432aop

器件型号:IWRL6432AOP
主题中讨论的其他部分:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的团队:您好、在使用  IWRL6432AOPEVM 电路板之后、我们正在努力创建基于 IWRL6432AOP 雷达传感器的定制电路板。 有一些查询如下所示。

1. EVM 板上的 QSPI 闪存用于存储 M4F MCU 的应用映像、我们还将在板载 USB 端口上使用相同的闪存。 但是、我想确认应用映像是否将以使用 UNIFLASH /可视化工具传输到 EVM 的相同方式传输到 QSPI 闪存、或者某些内容会发生更改?

2.我的要求是保持最低功耗并使用电池操作整个电路板(包括雷达电路+主机 MCU )。 我只想将 UART 上的雷达点云数据 TLV 发送到主机 MCU、雷达传感器的硬编码配置和基于 GPIO 中断的控制雷达传感器的运行、例如读取一帧或两帧 TLV 数据、将传感器置于 LPDS 模式、然后使用主机 MCU 的 GPIO 引脚驱动器再次唤醒、并根据主机的需要重复相同的过程。  

我认为 我们不必拥有 EVM 板上的所有器件(尽管我不确定是否需要您的帮助)、例如电流测量、CAN 接口、DCA1000 接口、温度测量等 它还可以节省一些功耗和减小电路板的整体尺寸。

在设计定制电路板时、我们必须在电路板上复制 EVM 电路板电路。根据我的上述要求、我希望您提供有关应完全复制哪个器件的建议、可以忽略这些建议、因为我们可能不 需要它们。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rampratap:

    请允许我 24 小时答复。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rampratap:

    请参阅下面的 IWRL6432AOP 参考设计、它仅使用基本元件。  

    e2e.ti.com/.../1832.TI-DEVA_2800_001_5F00_IWR_29005F005F00_AOP_5F00_Sch.PDF

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr191

    1、正确,应使用同一 RS232 USB 端口进行刷新。

    2.您可以按照上述参考设计进行操作。 但会添加一个适用于 1.2V 电源“TPS628502ADRLR"的“的板载直流稳压器和所需的额外去耦电容器。 (此参考设计遵循 BOM 优化模式、在该模式下、1.2V 由器件内部生成、但在 EVM 使用低功耗模式(1.2V 由外部馈送)时会考虑更高的功耗。

    我建议您完成 IWRL6432AOP 的硬件设计和启动指南、其中重点介绍了必需信号、去耦电容器和电源网络。 请在“Power Opt. SCH 检查清单“和“BOM 选择检查清单“应详细概述您的设计所需的内容。

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr191

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankit、感谢您提出这些建议。 我会将相同内容更新给我的设计团队、如果我们遇到任何其他问题、还会回来。  

    谢谢。