This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM45:LM45CIM3

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540065/lm45-lm45cim3

器件型号:LM45


工具/软件:

使用标准 PCB 封装时、器件 LM45CIM3X NOPB 的最大允许功率是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donna

    LM45 的最大推荐输入电压为 10V、最大电流消耗 (IQ) 为 160uA。 因此 LM45 将最大耗散 1.6mW。

    此致

    -亚历克斯·汤普森