This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91002:我是否可以使用 LMP91002 而不是 AD5491

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538137/lmp91002-can-i-use-lmp91002-instead-of-ad5491

器件型号:LMP91002


工具/软件:

尊敬的团队:

我是否可以使用 LMP91002 而不是 AD5491。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    可能。 如果 AD5491 仅用于测量零偏置电化学电池的恒电位仪、则可以使用 LMP91002 代替。 请记住、LMP91002 使用 I2C、而 AD5491 使用 SPI、因此肯定需要更改软件。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    以便从电化学纹波传感器中读取数据。

    nature.berkeley.edu/.../Bandodkaretal2015.pdf

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    您能否将该链接作为附加的 PDF 而不是链接提供? 我的内部防火墙出于任何原因阻止了我对该站点的访问。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Bandodkaretal2015.pdf

    您好 Alex、

    请查找附件。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我认为这是不兼容的、除非您可以向我展示一个电化学电池数据表、其中提供了更多详细信息。 LMP91002 连接的电池应具有 3 条引线 CE/RE/WE、不使用偏置电压。 您是否有此类单元格可用于分享详情?

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    非常感谢。

    处于研发状态、另一个团队正在设计该产品。

    他们仅推荐了 AD 器件。我之前在一个气体传感器项目中使用了 LMP91002。

    如果我得到任何信息,我会更新你.

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    明白了、感谢您的更新。 当您了解更多信息时、请告诉我。 希望我们能够在该应用中使用 LMP91002。

    此致

    -亚历克斯·汤普森