This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5057:A3QDBZR

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539676/drv5057-a3qdbzr

器件型号:DRV5057


工具/软件:

大家好、我们正在寻找具有数字输出的线性霍尔传感器。 DRV5057 系列似乎是我们的理想选择。 但似乎所有 SOT 型号都没有更多量产产品、只有定制卷带可供选择。 是否有我遗漏的量产型号? 是否有正在开发的新变体? 这是否意味着该技术在行业中不被寻求,当是的,为什么?

似乎我无法回复您的答案、因此我正在编辑:

那么也许我的解释是错误的。 很自然、我会被重定向到 TI 的德国站点、情况可能会有所不同。

以 DRV5057Z4QDBZR 为例、尽管页面顶部指示状态为活跃、但在左下角、状态标记为 OBSOLETE。 只需将鼠标放在“过时“短语上、就会弹出一个小窗口、说:“此产品已不再投入生产、对于新设计、应使用替代产品“。

当我们公司正在研究一项新技术时、我们需要确保我们考虑的任何产品都能在未来用于我们的产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、根据器件型号 DRV5057ZxQDBZR、一些 SOT 封装型号仍在供货和生产中。 这些是零温度补偿 (Zx) 型号。 如果您的应用需要温度补偿(Ax 型号)、您可以在器件型号 DRV5057AxEDBZRQ1 下订购 IC 的汽车版本

    您可以在 TI.com 上订购卷带、它们是 3k 器件的倍数。 您不需要订购定制卷带。  

    我无法评论新器件是否正在开发中、但可以说 PWM 输出通常用于需要高抗噪性的应用。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认看到您在美国 TI 网站上发布的相同信息。  您发布的产品确实已过时、但这真正意味着该产品无法再在该特定包装中订购。 DRV5057Z4QDBZT 是指独特的 IC 型号 (DRV5057Z4) 和封装(小卷带)组合。 如果您订购 DRV5057Z4QDBZR、相同的 IC 型号具有较大的卷带尺寸。  

    DRV5057 仍受支持并投入生产、如果您推断 我们 产品生命周期页面上的十年生产指南、将持续至少 2028 年。 考虑到对此器件仍有需求、寿命终止日期可能在稍后进行。

    如果器件的状态为“不推荐用于新设计“或“最后可采购期限“、则我会谨慎将其用于新设计、因为该器件更有可能在不久的将来过时。

    如以后参考、如果您查看 数据表、可以看到所有可用的可订购器件型号。  

    我希望这对您有所帮助!