This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:"can't 生成电路板数据文件[...].dat 驱动器/适配器端口变量值错误。"

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539376/awr6843aopevm-can-t-generate-board-data-file-dat-the-driver-adapter-port-variable-values-are-bad

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题: AWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

示例“Out of Box 6843 AOP“演示构建、但我获得了:

“端口值不正确“。

根据此、“工业可视化工具应用程序“:

我可以连接到设备并接收其数据。

因此、我在哪里可以弄错端口值或其他一些设置不正确?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能否确认是否使用 AWR6843AOPEVM 或其他电路板?
    您是否为 AWR6843AOP 器件构建应用映像、因为我们注意到在可视化工具映像中选择了 xWR6843?
    我将邀请我们的 SW 专家就此做出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、

    关于第一个错误、这是在尝试在 CCS 中连接调试器还是构建工程时发生的? 关于端口值、可以通过打开设备管理器并找到增强型 (DATA) 和标准 (CLI) COM 端口来识别正确的端口值 — 请参阅下图。 端口号应按顺序自动分配、因此我对端口 7 和 10 的方式有点困惑。

    此致、

    Kristien