This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:硬件连接错误

Guru**** 2601505 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539549/iwr1843boost-hardware-connection-error

器件型号:IWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好的团队、

我无法将 IWR1843BOOST 器件连接到计算机、它显示以下错误、我也已在 PC 和笔记本电脑中尝试、但在每种情况下都显示相同的错误

注意:我已经检查了系统和驱动程序的更新,在每种情况下,他们是最新的,仍然我无法连接设备,请帮助

在 uniflash 中也不会自动检测器件、当手动完成时它不会闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vardhan、  

    插入器件时 EVM 上的任何灯是否亮起?  

    您能否介绍一下您看到的可用 COM 端口的图片?  

    是否使用通过桶形插孔的适当 5V、<2.5A 电源为器件提供 5V 电压?

    谢谢!  

    Blake