This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:IWRL6432AOPEVM

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM, SYSCONFIG, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533538/iwrl6432aopevm-iwrl6432aopevm

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件: SysConfigIWRL6432AOP

工具/软件:

朋友好、我正在开发低功耗雷达传感器、并使用电路板 IWRL6432AOPEVM。 稍后我们将继续使用相同的硬件设计我们的定制电路板。 为了省电、我希望使电路板保持在深度睡眠/低功耗模式、并使用主机 MCU 的 GPIO 中断将其唤醒、每 5 分钟读取一次前面的距离数据。 实现这一点的步骤是什么、我使用的是 mmwave_L_SDK_05_05_03_00。 电路板 IWRL6432AOPEVM 上是否有任何可访问的引脚来测试此特性?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请参阅 SDK 中的电源驱动器示例、了解如何进行此设置。  您可以在 SysConfig 中将 LPDS 配置为将 GPIO 引脚设置为唤醒源、也可以在 SysConfig 中设置该引脚。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、感谢您的答复、我将查看上述示例。  

     IWRL6432AOPEVM 板的 MCU 上是否有任何 GPIO 引脚可使用主机 MCU 驱动这些引脚来测试此特性?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  SysConfig 将自动选择要使用的可用引脚、并告诉您它正在使用的引脚。  如果您不希望 SysConfig 本身完成分配、也可以选择所需的任何引脚。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Santosh、感谢您提供这些信息、下面我有一些问题可以帮助您进行定制电路板设计。 基本上、我们希望尽可能降低功耗、同时读取 TLV 点云数据并保持较小的尺寸、我们希望移除根据我们的用例不需要的组件。

    1. QSPI 闪存的用途是什么?

    2.根据我的理解、使用 M4F MCU 处理来自 6432AOP 模块的原始数据、并在 UART 上以 TLV 数据包发送该数据包、这是可视化工具/主机 MCU 可以理解的。 那么、该 MCU 应该与主机 MCU 一起作为我们定制电路板的一部分吗? 我之所以问这个问题、是因为我在原理图中看到了 XDS_DCA_RS_232_TX(传输 TLV 格式的处理数据)和  XDS_DCA_RS_232_RX   、这两个信号都来自 XI6432BRQAAMY 芯片、所以如果我们从 6432AOP 直接获取 TLV 数据、M4F MCU 的使用方法是什么?

    3. I2C 上连接的 EEPROM 的用途是什么?

    如有上述设计要求的其他建议、我将不胜感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    1. QSPI 闪存的用途是什么?

    这用于存储您要引导的应用程序映像;该映像并非必需的、但这是在器件上启动应用程序的常用方法。  如果 QSPI 闪存连接到芯片、它将通过 QSPI 闪存查找有效的应用程序、然后引导;如果不是、它将等待通过 SPI 或 UART 发出引导命令。

    2. 据我的理解、这里使用 M4F MCU 来处理来自 6432AOP 模块的原始数据、并在 UART 上以 TLV 数据包中发送该数据、该数据包可由可视化工具/主机 MCU 进行理解。 那么、该 MCU 应该与主机 MCU 一起作为我们定制电路板的一部分吗? 我之所以问这个问题、是因为在原理图中看到了 XDS_DCA_RS_232_TX(传输 TLV 格式的处理数据)和  XDS_DCA_RS_232_RX 这两个信号都 来自 XI6432BRQAAMY 芯片、因此如果我们直接从 6432AOP 获取 TLV 数据、M4F MCU 的使用是什么?

    MCU 已集成到器件中、因此、只要您使用 IWRL6432AOP 进行设计、您就已经将 MCU 集成到您的设计中。

    3. I2C 上连接的 EEPROM 的用途是什么?

    我相信 XDS 信息存储在连接到 I2C 的 EEPROM 中。

    如有任何新问题、请创建一个新主题、因为这些问题与帖子的原始问题有偏差。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您提到的电源驱动器示例存储在此位置的示例 —  C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\drivers\power\power_modes\xwrL64xx-AOP\m4fss0-0_freertos\ti\arm-clang?

    目前我正在使用应用程序代码运动和存在检测,并使用 sysconfig 我添加了  GPIO/SYNC_IN 作为唤醒源,但我想在收到一个帧数据后再次进入深度睡眠。 我希望重复同样的过程、如何管理?

    在 SysConfig 电源部分中更改值后、如何生成相应的代码?

     选择唤醒源  GPIO/SYNC_IN 后、在 GPIO 配置中有多个引脚可供选择、但我无法找到哪个引脚与用户开关 S3 或 IWRL6432AOPEVM 板上的任何外露引脚排列相关。 我将无法发现,唤醒和睡眠是否工作,请帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您提到的电源驱动器示例存储在此位置的示例 —  C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\drivers\power\power_modes\xwrL64xx-AOPTM\m4fss0-0_ti-arm-clang\freertos]

    是的。

    目前我使用的是应用程序代码运动和存在检测、使用 sysconfig 我添加了  GPIO/SYNC_IN 作为唤醒源、但我想在收到一个帧数据后再次进入深度睡眠状态。 我希望重复同样的过程、如何管理它?

    发送 frameCfg 配置命令时、确保最后一个参数为 0、使其针对无限帧运行。  您可以参考 SDK 中的任何现有配置、以获得有关如何执行此操作的参考。

     选择唤醒源  GPIO/SYNC_IN 后、在 GPIO 配置中、可以选择多个引脚、但我找不到哪个引脚与用户开关 S3 或 IWRL6432AOPEVM 板上的任何外露引脚输出相关。 我将无法发现唤醒和睡眠是否正常、请帮助。

    您是否查看了原理图以确保您可以将特定引脚映射到 EVM 上的某个引脚?  请确保您在原理图中查找它、如果您找不到它、请告知我。

    此致、

    Santosh

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Santosh、是的、我在原理图中查看了引脚、但这些 MCU 引脚前面有叉号、以及来自雷达芯片引脚的信号、我看不到它们 直接连接到 MCU 引脚。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM。

    AOP 原理图中应该提供 J2。  您是否尝试过此引脚?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、感谢您的建议、我尝试了 J2 引脚用作 SYNCIN_IO、它可以按预期工作。 我每 5 分钟使用调度器从主机 MCU 将此引脚拉高一次、在 2-3 秒内接收到帧数据后、将其拉回低电平。  

    因此、使用这种方法时、雷达传感器和 MCU 将在大多数时间(精确地说是 4 分 55-57 秒)处于深度睡眠模式、持续时间为每 5 分钟?  如果是、则会节省大量功耗。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RAM:

    器件上的所有处理完成后、器件将处于深度睡眠状态。  GPIO 只是唤醒源、因此、在该源处于活动状态之前、它将保持深度睡眠状态、一旦退出深度睡眠状态、它将开始下一帧。

    此致、

    Santosh