This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020EVM:如何将 USB 接口连接到 HDC3020EVM

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020EVM, HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539990/hdc3020evm-how-do-i-connect-the-usb-interface-to-the-hdc3020evm

器件型号:HDC3020EVM


工具/软件:

您好、

当我将 USB 插入我的笔记本电脑时、我会看到闪烁的红色指示灯、没有其他指示灯。 我认为这意味着 USB 接口未连接到 HDC3020EVM。 如何连接这两者?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Miles、

    您 是否使用 HDC3020 EVM GUI? 如果是、您是否会在 GUI 左下角看到“Hardware Connected“? 当 EVM 连接到 USB 端口但未连接到 GUI 时、您看到的 LED 可能会呈红色闪烁。

    此致

    -亚历克斯·汤普森