This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:我们可以将其与其他微控制器一起使用吗?

Guru**** 2601265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC1000, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539191/tdc7200-can-we-use-it-with-other-microcontrollers

部件号:TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC1000

工具/软件:

我只想知道我是否可以将 TDC7200 传感器与任一 C2000 微控制器(如 F28379D)或任何其他微控制器一起使用。

此外、在评估板中、我是否可以在 GUI 中使用相同的微控制器进行测试?

此外、我不想使用前端、即 TDC1000。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhirup,

    是的、TDC7200 使用 SPI 接口。  任何具有 SPI 接口和适当资源(闪存和 RAM)的微控制器都可以与器件连接。  任何 C2000 微控制器都应具有足够的资源。   

    TDC7200EVM 与 MSP-EXP430F5529 LaunchPad 连接。  LaunchPad 上的固件包含 GUI 接口。  我建议使用此设置来使用 GUI 进行测试。

    当然、不要求将 TDC1000 与 TDC7200 配合使用。  TDC7200 可用于启动和停止信号计时、而不管源是什么。