This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:在哪里可以找到 CSV 格式(或类似的数字/原始格式)的 EVM 板载天线的天线方向图?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539295/awr2243boost-where-can-i-find-the-antenna-patterns-of-the-evm-onboard-antennas-in-csv-format-or-a-similar-numerical-raw-format

器件型号:AWR2243BOOST


工具/软件:

您好、

为了使用 AWR2243BOOST 的 TDM 仿真获得准确结果、我需要导入 EVM 每个通道的实际天线方向图。

在数据表中、我找到了两个图、但既找不到每个 RX 和 TX 通道所需的数据、也找不到与低分辨率图相比其他格式的图形数据。

是否有办法获取 CSV、JSON 等数字格式的图案数据、然后将其用于仿真?

很遗憾、整个 RX 或 TX 阵列的组合模式不起作用、因为我需要为每个通道指定模式。

许多提前感谢任何人花时间来帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、执行此设计天线方向图仿真的工程师离开了 TI、我们无法再访问这些图的原始数据。 我们无法检索这些数据以与您共享。

    此致、

    Adrian