This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:增加 ADC 样本

Guru**** 2601885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538807/mmwcas-rf-evm-increase-adc-samples

部件号:MMWCAS-RF-EVM


工具/软件:

您好、  
 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/888893/mmwcas-rf-evm-increase-adc-samples-in-cascade_configuration_mimo-lua 中提到的每个线性调频脉冲 512 个复数样本 的限制是否仍然有效、或者是否有任何其他方法可以获取超过 512 个复数样本(例如通过用于采集板的新固件)?

谢谢你
Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、此产品没有软件更新。 限制仍然相同

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我深入研究了设置、发现 ADC 采样分辨率当前设置为 16 位。
    不过、在 mmWaveStudio 中、也可以将其减少到仅 12 位。 降低采样分辨率是否允许我将每个线性调频脉冲的复数样本数增加到超过 512?  
    从从 MMIC 传输到 FPGA 的总数据量的角度来看、应该可以通过这种方式为每个线性调频脉冲获取更多样本? 或者、MMIC 将始终传输 16 位、如果分辨率设置为仅 12 位、16 位字的最后 4 位将为零、因此每个 chrip 仍将我限制为 512 个样本。

    谢谢你  
    Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、我没有这个问题的答案。

    MMWCAS 套件是很久以前开发的、该团队不再可提供支持。

    到 FPGA 的 CSI 数据传输是以 12 位进行的、因此不可能增加带宽。

    谢谢你
    Cesar