This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:compRangeBiasAndRxChanPhase 实现

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538734/awr1243boost-comprangebiasandrxchanphase-implementing

器件型号:AWR1243BOOST


工具/软件:

您好 TI、

我遇到了测量精度问题。 我想使用 compRangeBiasAndRxChanPhase 来补偿距离偏差并实现高精度。 如何将其集成到 LUA 文件中、或者如何在 TI 的 mmWave Studio 中纠正该文件?

此致、

Souad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这种补偿将需要在处理代码中执行。 mmWave Studio 执行所需的配置以生成原始 ADC 数据。 不执行后处理。 您需要编写 matlab/python 脚本来补偿范围偏差。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    mmWave Studio 中有一个名为 CalibConfig 的窗口。 当我在“DataCapture"后“后选择“Set"时“时、将生成校准报告、但我不知道如何在 Matalb 中使用该报告。

    此致、

    Souad

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此信息与器件自校准相关。 本应用报告中提供了更多详细信息

    https://www.ti.com/lit/an/spracf4c/spracf4c.pdf

     compRangeBiasAndRxChanPhase 是一种不同类型的校准。 由于 EVM 上的 EVM 布线会产生缺陷、因此需要进行此校准。 因此、这些是与 EVM 相关的校准。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢你的帮助。

    为了获得非常精确的测量值、我是否应该使用自动校准来校准温度和 Rx 增益、并使用 compRangeBiasAndRxChanPhase 来消除 EVM 产生的缺陷?

    此致、

    Souad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两者都应执行。

    自校准只需启用、并将由芯片固件执行。  

     采集 ADC 数据后、必须通过后处理执行 compRangeBiasAndRxChanPhase

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    是的、但当我启用自动校准时、我只会得到校准报告;我不知道是否执行了校准。 对于 compRangeBiasAndRxChanPhase、是否有一个 Matlab 脚本可以用作我编写自己脚本的参考?

    此致、

    Souad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只需启用自动校准即可。 如果没有收到错误、效果会更好。

    对于  compRangeBiasAndRxChanPhase、较旧的毫米波 SDK 中有 C 代码、但我们没有 Matlab 代码

    MMWAVE-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com

    安装后、请查看

    XWR16XX 的毫米波 (毫米波)演示(16xx 是具有 2TX、4Rx 的较旧平台)

    请参阅部分  

    范围偏差和 Rx 通道增益/偏移测量和补偿

    中提供了 C 代码

    C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw\dss\dss_data_path.c

    请参阅“

     MmwDemo_rxChanPhaseBiasCompensation ()