This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:ODS 应用问题:在 CCS 中重建工程后、可视化工具上无数据

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539515/awr1843aopevm-issue-with-ods-application-no-data-on-visualizer-after-rebuilding-project-in-ccs

器件型号:AWR1843AOPEVM


工具/软件:

TI 团队大家好、

我遵循了用户指南 “obstacle_detection_AOP_Users_guide.html"</s>“ 并成功刷写了预编译的二进制文件 “ODS_AOP_18xx.bin"</s>“ 位于:

TI\radar_toolbox_2_20_00_05\radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\ostance_detection_AOP\prebuilt_binaries Automotive_Body_Sensors

通过这个预构建的二进制文件、我能够在上正确接收数据 “ODS_3D_visualizer"</s>“ Application“。

但是、当我将同一个 ODS 工程导入时 CCS(版本 12.8.1) 、使用进行构建 mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 、在同一硬件上刷写生成的 bin 文件、并加载配置文件 (ODS_AOP_config.cfg)、但我没有在可视化工具上获取任何数据。

您能帮助我了解导致此问题的原因吗?  

感谢您的支持。

Mitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前一主题中所述、我们建议不要使用 ODS 演示。 应该改用毫米波 SDK 3.6 OOB 演示

    谢谢你
    Cesar