This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:仅 Rx /仅 Tx 模式问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539613/iwrl6432-rx-only-tx-only-mode-question

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

您好团队:

我们可以使用 IWRL6432 实现“仅 TX“和“仅 RX“模式吗?

这可以通过只更改 cfg 文件来实现吗?

1、仅启用一根 RX 天线、并在 TX 关闭时通过 SPI 将 ADC 原始数据发送到 PC

  => txEnable = 0 将关闭 TX、channelCfg 15 1 0 0 将在 RX0 上关闭。

这样可以吗? 客户已有通过 SPI 流式传输原始数据的项目。

2.在 RX 关闭时、仅在具有连续波的 TX 天线上启用

 => txEnable = 1 或 txEnable = 2 将开启其中一个 TX 天线、channelCfg 15 0 0 0 将关闭所有 RX。 BW = 0 将产生连续波。

这样可以吗?  

3.如果通过 cfg 更改可以使用这两个选项、是否可以通过命令更改? 还是每次都应该加载新的 cfg?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我们不支持仅 TX 模式或仅 RX 模式。 为什么会请求此操作? 如果不同时解析 FMCW 数据、则无法对其进行解析。

    好极了

    Nate