This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:在 objectdetection.c 中打印

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538031/awr2944-print-in-objectdetection-c

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

如何在 r2944\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\ti\datapath\dpc\objectdetection\objdethwaDDMA\objectdetection.c 中打印消息 src?

我尝试使用 printf、但没有打印任何消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bolong:

    应避免添加打印语句、因为它会在应用程序中增加额外的延迟、这会导致应用程序中断。 如果仍要使用 print 语句、可以使用 DebugP_LOG 并在 C66x SysConfig 中启用 CCS 日志。  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Samhitha:

    感谢您的答复。

    在启动流程期间、我是否可以使用 UART 在 ti\DATAPATH\DPC\objectdetection\objdethwaDDMA\objectdetection.c 中记录调试信息 src 来记录串行端口输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bolong:

    在 src 启动流程期间、我是否可以使用 UART 在 ti\datapath\dpc\objectdetection\objdethwaDDMA\objectdetection.c 中记录调试信息?

    由于 DSS_UARTA 未连接到 XDS、因此如果您使用 TI EVM、则无法在 UART 上登录。 您可以修改链以将消息发送到 R5、R5 将在 UART 上进行日志记录。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、但我不明白为什么 C66 SysConfig 如下所示具有启用 UART 日志选项?

    此致、

    Bolong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bolong,

    如果任何人使用 AWR2944 开发定制电路板或对 EVM 进行其他更改、他们应该能够启用 UART 日志。 SysConfig 不限于使用 AWR2944 EVM 的用户、也可供使用定制电路板的用户使用。

    此致、

    Samhitha