This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:是否可以同时使用来自两个 GPIO 的唤醒信号?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537960/iwrl6432-is-it-possible-to-use-wakeup-signal-from-two-gpios-at-the-same-time

器件型号:IWRL6432
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

明确这一点  LPDS  唤醒源 我们可以选择  只有 一个引脚  中导出  GPIO  或  SYNC_IN  (如 SysConfig 中的以下所示)。

 可以使用多个寄存器  两个 GPIO 、可以从两个 GPIO 获得唤醒信号吗  实现多用户访问 ?  

我们能否区分两个 GPIO 源?

*客户 将同时使用两个 GPIO-WU_REQIN 引脚。

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为默认情况下没有启用该功能。 客户能否使用或门来实现此目的?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的快速回答。  
    我建议客户使用或门、但他们希望使用 SW 实现系统。

    并遵循下面的 E2E 主题。 似乎可以同时使用两个 GPIO (REQIB)。

    LPDS 唤醒/E2E

    您还能检查这个主题吗?

    此致、

    LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您按照该线程中的说明操作时、它是否起作用? 如果您绕过 SysConfig、可能已启用它。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    客户决定改用不同的唤醒源 (UART)。

    感谢您的评论。

    此致、

    LINA