This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:为什么 VIN_13RF1/2 需要单独的 LC 滤波器?

Guru**** 2604045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539340/iwr6843-why-need-separate-lc-filter-for-vin_13rf1-2

器件型号:IWR6843


工具/软件:

您好、

客户想知道为什么 TI 建议 分别为 VIN_13RF1/2 使用 2 个 LC 滤波器、而不是连接  VIN_13RF1/2 并使用一个 LC 滤波器?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

       一个 LC 滤波器是直流/直流转换器本身的一部分、直流/直流转换器的输出将在电源线上产生残余纹波/噪声。 如果此滤波不足、直流/直流转换器的开关频率将进入雷达基带系统。 雷达需要电源噪声和纹波(请参阅数据表)以实现其最佳性能、需要额外滤波、因此直流/直流转换器输出上有另一级 LC 滤波器(提供额外的 40-50dB 滤波)。

    谢谢。此致、

    CHETHAN KUMAR Y.B.