This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK 可以在多远的距离内检测到雷达前面的行人并且车辆静止不动?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538983/iwr6843isk-how-far-can-iwr6843isk-detect-the-pedestrian-in-front-of-radar-and-is-stationary

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好! TI 团队!

我们目前使用 IWR6843ISK 并检测行人和汽车等物体。

总体测试表明、当汽车前进到雷达时、雷达可以检测到大约 80m 的汽车。

对于行人、距离约为 40m。

但我们对这个芯片能够检测到的距离很好奇、因为行人在一个点上是静止的。 例如雷达前 15m 或雷达前 25m。

是否有任何文档或主题可以告诉我这个 IWR6843ISK 可以检测到静止的行人多长时间?

最好的注意、
Webb