This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:开路时输出的温度是多少?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538970/tmp468-what-temperature-is-output-when-open

部件号:TMP468


工具/软件:

打开时、远程通道打开状态寄存器中的相应位将被设置。
此时、可以在远程温度寄存器中读取的温度是多少?

以下内容是否正确?

短接:–256°C 固定温度
打开时:温度未定义

■实验结果
短路时:–256°C 固定
打开时:–256°C 固定

作为我的评估结果,我想我可以读取的–256°C 的温度固定打开时。

开放评估期间未连接远程晶体管。
Cdiff (1000pF) 电容器连接在 D+/D-之间。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于开路和短路情况、TMP468 都将报告–256C。

    此致、

    Meredith McKean