主题:AWR2944 中讨论的其他器件
工具/软件:
再次大家好、
我找到了一个 e2e 聊天窗口、解释了各种参数之间的依赖关系 :AWR1843:ADC 样本数上限和一帧中的线性调频脉冲最大数量 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛
在定义配置文件时、适合我们的规范时、希望检查 L3 存储器约束是否为 2944。
请跟随我在我的演算:
Radar_Cube_Size = sizeof(ADC 样本)* numTX * numRX * numADCSamples * numChirps
我设置以下配置、然后能够使用可视化工具 for SDK 4.7 加载和运行该配置:
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 15 0
adcCfg 2 0
adcbufCfg –1 1 0 0 1
低功率 0 0
profileCfg 0 77 10 200 0 0 2.8 1 512 4200 0 0 30
chirpCfg 0 5 0 0 0 0 0 15
frameCfg 0 5 128 0 512 200 1 0
guiMonitor –1 1 0 0 0 1
cfarCfg –1 1 3 16 0 0 1 24.0 0 7 0 1
cfarCfg –1 0 3 16 0 0 1 15.0 0 7 0
压缩配置–1 1 0 0.5 8
intfMitigCfg –1 15 18
localMaxCfg –1 6 40
天线 CalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
模拟监视器 0 0
calibData 0 0 0
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
现在我们来估计立方体大小:
sizeof(实数 ADC 样本) = 2 个字节
numTX = 4
numRX = 4
numADCSamples = 512
N 个环路 128、 N 个线性调频脉冲配置 6 => N numChirps = 128*6 = 768
因此、Radar_Cube_Size = 2 * 4 * 4 * 512 * 768 /(1024)^2 = 12MB
不过、根据数据表、 AWR2944 中的 L3 存储器由计算得出 2.5MB 。
那么这种配置文件如何发挥作用呢? 还是我的错在哪里?
我加载到 EVM 中的固件是:
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoDDM.appimage
Arie