This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:如何校准 TI IWR6843AOP

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOP, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532250/iwr6843aop-how-to-do-the-calibration-of-ti-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他部件:IWR6843IWR6843ISK

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
我们之前已使用 TI 的 IWR6843 完成 ISK 外部天线雷达模块的校准、并完成了模块校准。
ISK 模块的校准测试方法如下:
1.下载 TI 官方演示固件
2.通过 mmWaveDemo Visualizer GUI 加载相应的校准配置文件
3.阅读角反射器的最大相对功率和焦点热图
4.获取校准参数。
以下是根据 TI 网站上的校准曲线进行 ISK 模块校准的示例、图中显示了零多普勒功率曲线和方位距离热图的距离曲线校准。

现在我们的问题是:
通过引入基于 IWR6843AOP 的模块、当使用与 ISK 模块相同的方法进行校准时、我们发现零多普勒功率曲线和方位距离热图的距离曲线性能与 IWR6843ISK 模块有很大不同。 我们怀疑它与我们的测试方法或使用的校准配置文件有关。 请帮助确认 IWR6843AOP 模块的校准测试方法和过程。 以下是通过 AOP 模块校准得到的结果。


谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    天线通过 IWR6843AOP 固定、因此、您可以使用雷达工具箱中提供的默认配置和 IWR6843AOP 进行开箱即用演示、并使用角反射器或强反射器观察距离角度热图。  

    您可以使用以下位置的配置文件进行检查

    mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\profiles

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的答复。

    我是否可以知道正确的距离角度热图是什么样子?

    此外、您能否帮助附加正确的固件(开箱即用演示)和准确的校准配置文件?  如果使用了错误的文件、我们将进行相应的测试。

    期待您的答复。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请使用 IWR6843AOP 的以下位置中的二进制文件

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\prebuilt_binaries\out_of_box_6843_aop.bin Out_Of_Box_Demo

    请使用以下配置

    mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\profiles\profile_3d.cfg

    此致