This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843AOP:FCC 问题

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534221/iwr1843aop-fcc-issues

器件型号:IWR1843AOP
主题:AWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

我已经完成了产品印刷电路板的制作、目前正在进行测试以符合 FCC 标准。   28.8GHz 时存在比阈值高 2.5dB 的杂散发射。   在此论坛上、我已将 RTRIM 更改为 6。   在一个器件上、辐射只略微降低了 1dB、而在第二个样本上、辐射则略微降低了 0.25dB。   TI 发布的 FCC 指南指出、RTRIM 和 28.8GHz 杂散仅带有非 AOP。   请帮助提供一种尝试减少 28.8GHz 发射的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    请允许我们 24 小时的时间;一位专家将尽快回复您。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    您应该能够通过对 APLL 进行占空比调节来降低 APLL 发射。 以下应用手册的 4.2.3 对此进行了介绍: https://www.ti.com/lit/an/swra689/swra689.pdf 

    特定调用是 rlSsetPowerSaveModeConfig。

    本课程的目标是通过缩短 APLL 的导通时间来减少杂散发射。  

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Blake、

     感谢您提供此信息。   我正在查看有关省电模式调用的文档和代码。   希望获得更多帮助。   为了获得切换 APLL 和最大减少 28.8GHz 杂散的优势、 是否有任何示例代码、或者您可以指向 AWR1843 OOB 代码中的最佳位置、以及应如何插入此调用。   谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、  

    没有 1843AOP 示例、但有一个用于 6843。 您可以用此示例作为 1843AOP 的示例、因为 6843 和 1843 系列共享相同的数字内核。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOJjAWsYPq56ZxKYYyJH5A__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 

    我希望这对您有所帮助!  

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Blake、  我已在 xWR6843AOP 评估卡上运行示例代码、代码似乎正在工作。   由于我使用的是 xWR1843、因此 我尝试在 CLI 和 mss.main 代码中导入例程。   我收到错误

    未定义首次引用
    符号
    ----- ------------------------
    xWR6843_DSS_CLOCK_GATE ./mss_main.oer4f
    xWR6843_DSS_CLOCK_UNGATE ./mss_main.oer4f
    xWR6843_MSS_vclk_200M ./mss_main.oer4f
    xWR6843_MSS_mss_vclk_40M ./mss_main.oer4f

    我可以看到这些  文件位于 6843 libsleep 库中、是否有 1843 个等效文件或库可用于解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    这可能需要比我能够提供的更详细的软件响应。 我已经让一个哥来回答你了。 请等待几天、以便他们继续关注此主题。  

    谢谢!  

    Blake