This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021:PHDC/HDC 器件型号查询

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538591/hdc3021-phdc-hdc-part-number-query

器件型号:HDC3021


工具/软件:

您好、

我目前正在集成并测试 HDC3021、以便  在中期生产设计中取代现有的合格温度/嗡嗡声传感器(即将停产)。 浏览一些有关 RH 精度的 TI 论坛消息、我发现问题如下(HDC3021:测得的 RH 与被测的标准器件相差很大)。

我已经 检查了供应商安装在我们电路板上的设备 、并按照下图标记、表明它们是 PHDC3021 设备。 您能否确认这些器件是原型器件还是生产标准器件? 如果它们是原型、您能概述一下我预计在使用这些器件时会遇到的与 RH 精度相关的性能方面的任何差异吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    实际上、所有 HDC3021 的 P 都在拐角处、但不表明器件是原型器件。 发布的 PHDC3021 应该没有任何 RH 性能差异、以防您有原型、但您很可能拥有生产标准 HDC3021。

    此致

    -亚历克斯·汤普森