This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:SIMetrix 或 LTspice 的仿真数据

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520033/tmcs1123-simulation-data-for-simetrix-or-ltspice

部件号:TMCS1123
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您能否提供有关 TMCS1123 仿真模型何时可用的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    我们通常开发 PSPICE 的模型(可以导入到 LTSpice、但我们不明确支持 LTSpice)和 TINA-TI。 我们目前正在研究 TMCS1123 Spice 模型、计划 6 月底发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。 我将在本月末关注该模型。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus Andrews、

     我们将在我们的设计中使用此 IC、能否帮助我提供 IC TMCS1123A5A-Q1 的仿真模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、  

    该模型正在工作、但遗憾的是、我们遇到了一些延迟。 这可能会在月底后不久发布。 一旦在 TI.com 上发布、我就会在此处告诉您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus Andrews、
    只需签入查看是否有任何关于上述请求的更新。 对后续操作深表歉意—此仿真对于推进我的设计并批准其用于硬件开发非常重要。
    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我很抱歉,但由于意外的国际商务旅行,这种模式的开发被推迟了。 我们目前的完整版本计划是 8 月中旬。

    您能分享一下您所关注的特定灵敏度吗? 我们可能会更快地为您提供初步模型。 实际上是  TMCS1123A5A-Q1 吗?

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis, Hari 和我来自不同的公司,不同的项目,但如果提前获得初步模型 的报价仍然有效,请有可能为 TMCS1123C4AQDVGR 生成模型。 当然、模型 Hari 就是要寻找的。 Slight smileμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    我很抱歉,我没有说明我们在这里讨论两个单独的项目。

    我将让团队了解  如何提供 TMCS1123C4AQDVGR 和 TMCS1123A5A-Q1 的初步模型、然后在此处回复我们可以做的事情。

    请继续保持耐心,因为明天,7 月 4 日,是一个美国假期,所以将没有人在办公室。 如果我今天不重新发布、下周初有人会回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    对延迟的回复表示歉意—我出差离开了。

    关于模型选择、 优先级从上到下降低。 目前、我正在重点确定一种  可满足以下 必备参数的基本模型

    必备要求:

    1. 与可变输入电流对应的输出电压信号
    2. 零电流输出电压和偏移误差
    3. IN+和 IN−的电阻随输入电流的变化而变化
    4. 在 25°C 中包含以下误差参数:
      • 输入失调电压误差
      • PSRR 误差
      • CMRR 错误
      • 灵敏度误差
      • RSS 总误差

    出色的特性:  

    1. ALERT 引脚功能
    2. Vref 引脚输出
    3. OC 引脚功能
    4. IC 的电流消耗

    期待您的建议或符合这些标准的任何模式。

    此致、

    Hari Kumar Thota。 :)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我将让团队了解  如何提供 TMCS1123C4AQDVGR 和 TMCS1123A5A-Q1 的初步模型、然后在此处回复我们可以做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意回应、Louis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    刚刚办理登机手续—我们是否有关于上述请求的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有,感谢你的耐心。