This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG6181-Q1:原理图设计支持需求

Guru**** 2602025 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG6181-Q1, THS4561, TLV9062-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538579/tmag6181-q1-schematic-design-support-need

器件型号:TMAG6181-Q1
主题中讨论的其他器件: THS4561TLV9062-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (Enpower) 正在设计 TMAG6181-Q1 的原理图、他们希望参考 TMAG6181-Q1EVM 设计。 它们是设计的两个问题:

  • 为什么在 TMAG6181-Q1EVM 中需要 THS4561? 我们可以取消原理图中的放大器吗?
  • Enpower 需要汽车放大器、能否使用 TLV9062-Q1? 或者、您是否可以推荐合适的汽车放大器来替代 THS4561?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我的客户使用 5V MCU、因此他们不需要放大器来调整电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    EVM 的早期修订版中保留了放大器、不再是典型使用中所必需的。 如果客户的 ADC 接受 5Vpp 的差分输入、则可以不包括放大器。

    关于在客户设计中替换 THS4561、如果目标是将差分信号转换为单端输出、则偏置差分放大器配置中的 TLV9062-Q1 是一个不错的选择。 如果您想将该器件用于其他应用、或者需要有关器件性能的更多信息、我建议在 放大器论坛上发布问题。

    谢谢!