This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:FDC1004QDGSRQ1 的人体检测功能

Guru**** 2559690 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536517/fdc1004qevm-human-body-detection-capability-of-fdc1004qdgsrq1

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在开发一种需要非接触式人体检测的器件、我遇到了 FDC1004QDGSRQ1 电容式感应 IC。 我想确认该传感器是否能够检测 人体的存在 电容式感应 、特别是当传感器嵌入在中时 防护安全服

我的主要目标是使用该传感器确定是否有人佩戴西装(即检测西装内是否有人)。 请确认:

  1. FDC1004QDGSRQ1 能否通过服装或西装材料可靠地检测人体?

  2. IF 不适用 、请您推荐更适合的 TI 传感器或解决方案 非接触式人体存在检测 特别是对于这种应用?

非常感谢您的及时回复、这将有助于指导我们设计过程中的后续步骤。

如需更多详细信息、请告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavin,

    您提出的申请听起来充满希望。

    这听起来好像 是检测皮肤
    人体皮肤通常看起来像电容式传感器的有损耗接地平面、这就  需要考虑以下几个因素:

    1. 传感器附近或传感器与要检测的人体/皮肤之间不应有导电材料和/或物体。
    2. 传感器应靠近皮肤放置、以便有最佳的检测机会。
    3. 传感器与皮肤之间的任何布或其他材料应具有充分了解的电气特性、 例如介电常数 和极低的电导率。
      介电常数会影响传感器设计(面积)以及传感器与皮肤之间的距离。  
    4. 很多时候、决定传感器应用是否成功的主要因素是 机械式 要求。  
      例如、包装、尺寸、周围材料...

    有关 FDC1004 的更多信息可以在 E2E FDC1004 常见问题解答 页面上找到、包括完整的配套资料列表以及涵盖特性、应用和主要规格的速成课程。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何问题、或者此应用还需要考虑其他注意事项、敬请告知。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您对 FDC1004QDGSRQ1 的详细答复和有用指南。

    作为后续跟进、您能否帮助阐明针对我们的特定用例的以下要点:

    1. 还可以检查热敏电阻是否嵌入了 PCB 并置于安全套件内 ,它是否能够可靠地检测人体的存在(通过西装材料)?

    2. 最大有效检测距离是多少 (用于通过非接触式电容式感应来识别人体存在)的参考设计?

    我们的目标是确保在佩戴时准确检测西装、在西装变空或折叠时不会出现误触发。 了解范围和灵敏度限制将帮助我们最终确定机械设计和放置。

    期待您的确认和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavin,

    电容式传感器可能无法区分人体和其他导电物体。
    例如、如果  西服内部(由于侵入或汗液)有残留水分、以至于内部织物湿了、而不是正常干燥、则传感器的行为可能就像用户佩戴西服一样。

    有效的检测范围和可靠性将取决于传感器电极面积、几何形状以及电极周围的套件材料。  
    如果不了解更多相关信息、就无法判断可靠性、错误触发条件等

    综上所述、我认为在您的应用中使用电容式感应有很大的潜力。
    关键是更详细地定义高级要求。
    尽管电容式传感器是电子器件、但通常有必要 先了解系统的机械要求、然后才能考虑传感器设计和性能。

    例如:

    1. 西装中使用的材料及其厚度是什么?
    2. 您希望如何将电容式传感器/电极嵌入西装材料中?
    3. 西装的用户是否可以选择在西装内穿戴额外的衣服、例如适应寒冷的气候?
      如果是这样, 服装会永远被知道吗? 这有助于定义电极与佩戴者之间的距离。
    4. 您提到“...当西装为空或折叠时、会触发错误。“ 。
      电容式传感器在套件打开时是否通电、在套件拆除和/或存放时是否断电?

    如果可以考虑和讨论这些因素、那么我们在回答您最初的两个问题方面取得了一些进展。

    此致、
    John