This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:IWRL6432AOPEVM 硬件依赖项

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536551/iwrl6432aopevm-iwrl6432aopevm-hardware-dependencies

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题: IWRL6432AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我尝试使用 IWRL6432AOPEVM 构建雷达物体跟踪和检测。 我有两个问题-

1) 该评估模块是否足以让我构建一些应用(例如长达 10 米的物体检测)或者我是否需要任何额外的硬件? 它是否具有任何此类依赖性。 我想编写并调试自己的代码(调试很重要)、还希望雷达数据可视化。  

2) TI 将支持该评估板多长时间? 至少在接下来的 2-3 年? 在接下来的 1-2 年内有没有机会弃用此功能?

此致、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    1. IWRL6432AOPEVM 足以执行物体检测、人员跟踪至 10m。 您不需要任何额外的硬件。 您可以使用 IWRL6432AOPEVM 执行调试、因为它包含板载 XDS110。 您可以连接到 CCS 并开发软件

    2. IWRL6432AOP 将于 2025 年第 4 季度投入生产。 它将得到至少 10 年的支持。

    此致