This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP118:TMP118A 库存/从哪里购买

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536897/tmp118-tmp118a-stock-where-to-buy-from

器件型号:TMP118


工具/软件:

您好:

我想购买一些 TMP118A 和 TMP118B 传感器用于预开发。 这些是否可用? Digikey 的发货日期为 2025 年 11 月、但这些产品在 TI store 中似乎有库存。

此外、关于 TMP118M:它是否仍会测量并返回高于 85°C(最高 125°C) 的)的温度值、但有一个谅解是可能无法满足指定的精度? 或者它是否根本不返回任何高于 85°C 的温度读数?

谢谢您、
Benni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benni、

    虽然我无法评价 Digikey 的供货情况(因为需要处理他们的库存系统)、但由于有现货库存、欢迎您从 TI.com 购买。  

    TMP118 疑难解答 M:  虽然它可以在 85°C 之后工作、但其精度与全范围 TMP118 可订购产品一样无法得到保证。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    感谢您的重播。

    所以、为了确保:TMP118M 将返回最高 125°C 的温度值。 是否有迹象表明精度介于 85..100°C 之间? (是否有或接近 TMP118A 的–0.4°C?)。

    TI.com 是否真的独立于 DigiKey? 目前是否有销售 TMP118A 的分销商?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benni、

    虽然它会返回高达 125°C 的值、但无法保证精度、目前没有关于 TMP118M 在 85°C 以上的精度的数据。 如果您希望在预期应用的温度范围内实现可靠且可预测的精度、我强烈建议使用非 M 型号。

    对于 TI.com、是的、我们的库存是独立于 DigiKey 的。 由于 TI.com 上有现货、建议您在此处订购以获取 最新器件。 但是、  也可以购买其他分销商、例如 Mouser(假设他们也没有库存)。

    此致、

    哈利