This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:传感器窗口/光导管使用

Guru**** 2558700 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535659/opt3004-sensor-window-use-of-light-pipe

器件型号:OPT3004


工具/软件:

需要弄清楚传感器窗口计算。 我们的传感器位于距离产品外壳 10mm 处、在 45 度 FOV 中、每次计算的窗口宽度为 36mm、我们在当前产品中无法做到这一点。

您能在下面提出建议吗

1.我们可以使用产品外壳靠近 OPT 传感器的光导管

2.能否核实/分享 45°C 视野所需的窗宽和 10 毫米至外壳的高度。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kishor、  

    1) 可以使用光导管

    2) 我的模拟显示,如果传感器距离表面 10mm ,则需要直径 22mm 的孔才能实现 45 度 FOV

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果我将光管保持在靠近 ALS 传感器的位置、可以避开车窗吗? 您是否有可用于此情况的推荐光管尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kishor、

    是、如果使用光导管、孔只需与光导管直径相同。  光导管的跨距应尽可能短、并且直径应足够大、能够覆盖器件上的整个传感器区域。   您尚未指定所使用的封装、但数据表的第 37-38 页显示了不同 OPT3004 封装的传感器区域尺寸。 使用此信息选择光导管直径  

    OPT3004 具有出色角 IR 抑制功能的环境光传感器 (ALS) 数据表(修订版 A)

    谢谢您、

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:
    下面是 Wipro 的团队实施。 您能检查一下、让我们知道这是否 合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartik、  

    我没有发现任何问题、但我已将其交给了我的 同事 、他在光管设计方面有着丰富的经验、他们将对该设计进行仿真、明天我将回复结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartik、  

    光导管的折射率是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    计划的光导管折射率为  1.59.

    谢谢、

    Kishor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kishor、  

    听起来您选择了 聚碳酸酯。   我认为您的设计没有任何问题、如果将光管靠近传感器、则会减少漏光(如果存在这种问题)并向传感器传递更多的光。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn