This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:具有 SENS266_A2 的输出

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538295/tmag5173-q1-output-with-sens266_a2

器件型号:TMAG5173-Q1
主题:TMAG5170 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我想使用  TIMSS 工具询问关于 TMAG5173A2 的输出结果的一些信息。 根据数据表、我认为 当磁体为 266mT 时、器件的输出将为 (266mT)*(123LSB/mT)= 32718LSB。 但客户的模拟结果是最大输出值仅为 1500 <<31718。 仿真值如下面的 csv 文件所示。 输出和 仿真结果之间是否有任何其他关系、或者我是否有任何误解?

e2e.ti.com/.../5173Device_2B00_Output_2B002800_2_2900_.csve2e.ti.com/.../5173Plots_2B002800_2_2900_.csv

此外、我的客户要求使用具有通信接口的单轴器件、而不是电压输出。 您能推荐吗?

此致、

Eileen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen、

    感谢您联系我们、很抱歉这里出现了混淆。  TMAG5170 数据表中更好地说明了发生的情况

    器件中的 ADC 自然是 12 位转换器、当使用 CONV_AVG 寄存器设置启用过采样时、结果将扩展为 16 位输出。 在任一种情况下、您可能始终会读取 16 位结果、因此我们可能希望更新仿真工具来反映这一点并减少混淆。

    在 TIMSS 中、您可以更改 Sensor Specifications 选项卡上的过采样设置

    当您将设置从 2 倍更改为 32 倍时、应该会从该工具获得 16 位结果。

    谢谢、

    Scott