This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP110:TMP110Dx

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538218/tmp110-tmp110dx

器件型号:TMP110


工具/软件:

h 所有。

我想使用温度传感器项目 TMP110Dx、我将使用数据表中请求的标称功率、即 3.3V。

输出 ALERT 引脚是一个开漏引脚、我可以将其连接到不同的电压轨(比如 1.8V)吗?它应该会起作用、因为这是一个开漏输出、但可以肯定、这是否会出现任何问题/问题、开漏是否可以连接到比传感器本身 (3.3V) 更低的电压?   

THX。

Nitsan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitsan、

    如果连接到 ALERT 引脚的线路由另一个电源轨供电、那么这不应该是问题。 只需确保在该线路上放置适当的上拉电阻器。


    此致、

    哈利