This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:使用 mmWave Studio 和使用 Uniflash 对电路板进行编程的问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR6843ISK, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537124/awr6843isk-issues-using-the-mmwave-studio-and-programming-the-board-with-uniflash

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHDCA1000EVM

工具/软件:

我尝试使用示例代码来评估 AWR6843ISK + DCA1000EVM、但我无法让 AWR 电路板响应 Uniflash。 我安装了两个 COM 端口并包含器件实验室驱动程序、但 Uniflash 会进行响应  

[xxxx、4:27:55 PM] 【错误】Cortex_R4_0:2025年7月7日 收到意外数据!!XXXX
[MCU 2025年7月7日、4:27:55 PM] 【错误】Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选的 COM 端口。

我已经使用过 DIP 开关设置、但根据数据表、它应该(按顺序)打开关闭打开关闭(不适用)。 我已经尝试在 DCA 和独立器件上对接。  

我还在 mmWaveStudio 中遇到问题,我能够逐步完成与 DCA 的连接过程,但 SPI 连接失败与此主题相同: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1086440/iwr6843isk-status-failed-error-type-resp-timeout-and-mss-power-up-async-event-was-not-receive  。 我正在尝试格式化 Sflash、但上面的错误阻止了我这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您通过 E2E 发布您的问题。 请允许我们在 一天或两天内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
       通常、该错误在器件处于调试模式时出现。 您能否分享您的设置图片((684uk +毫米波 IC 升压)?

    谢谢、
    Sivaprasad