This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:通过 SPI 发送配置文件/参数

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537951/iwrl6432boost-send-config-file-parameter-via-spi

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

工具/软件:

Hallo TI-Experte、

关于我上次的询问: 通过 SPI 而不是 UART 发送配置数据。

建议我创建一个任务、并不断等待通过 SPI 提供的信息。

目前我已看到中的代码 mmw_cli.c 通过 UART 发送配置的文件。 有一个 cli_task ():用于启动函数 CLI_readline (gCLI.cfg.UartHandle、(char *)&cmdString[0]、READ_LINE_BUFSIZE); 然后接收参数。

原则上、我能否评论该文件中 UART 的实现并实现 MCSPI? 我甚至可以在不干扰整个系统的情况下在这个文件中进行这样的更改吗?

您能给我建议最好的方法吗? 我应该如何通过 MCSPI 进行配置?

感谢您的积极反馈。

此致、

Ronnel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronnel。

    这绝对是一种可以接受的方法。  正如我在前面的文章中提到的、您可以创建 SPI 事务来接收 SPI 命令、在本例中是格式化数据包中的 CLI 命令。  在 cli_readline 中、改用解析 SPI 数据包而不是 UART 数据包以获取 CLI 命令的内容、然后运行相应的函数。

    要了解如何设置 SPI 事务、您可以参阅 MMWAVE-L-SDK 中的 SPI 驱动程序示例。

    此致、

    Santosh