主题:AWR2944 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我是否可以根据以下配置示例运行 2944 的跟踪器: Tracker Tuning Guide
如果没有、如何做到这一点?
Arie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我是否可以根据以下配置示例运行 2944 的跟踪器: Tracker Tuning Guide
如果没有、如何做到这一点?
Arie
您好 Arie、
对于 2944、我要在 SDK 中引用该文档
“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\alg\gtrack\docs\Tracking radar target with multiple reflection points.pdf“
它指定了使用跟踪器所需的步骤。
此致、
Gabriel
您好:
是、.cfg 是控制跟踪器的功能、但目前没有典型的.cfg 跟踪器示例。 跟踪器用于雷达工具箱中的高端角雷达演示。 然后、您可以通过观察代码来获得一些示例参数。 mm_load_params.c 中有 MmwDemo_loadGtrackCfg ()、其中显示了用于跟踪器参数的内容。 然后、您只需观察这些定义值并在您自己的配置中使用它们。


您可能必须为您的用例选择一些参数、但这应该是一个很好的入门示例。
此致、
Gabriel
不,你不必构建任何与 HECR 演示. 这里只是一个示例配置。 我共享的 PDF 指定了您需要执行的所有步骤。 要使用跟踪器、您首先需要在自定义构建中包含库。 然后、您可以按照 pdf 共享文件中指定的方式在.cfg 中添加参数。 下面我们举例说明

本应用手册以流量监控 (TM) 和人员计数 (PC) 用例的建议值为例进行了介绍。
或者,您可以使用 HECR 作为您的应用程序,并根据需要调整参数。 然后、您可以使用雷达工具箱中的汽车可视化工具进行可视化
C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\tools\visualizers\visualizers\CCS Automotive_Visualiser
此致、
Gabriel
我目前没有自定义构建。 我使用了预编译的 OOB 工程、据我了解、该工程中不包含跟踪器。 我从以下位置获取二进制文件:
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoTDM.appimage
和
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\tools\awr294x\sbl_qspi.release.tiimage
这时的问题是我不了解如何在 CCS 中打开工程。 我访问了 C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_adas_and_Parking\high_end_corddar\cdemo\awr2944\、但只有.project 文件无法在 src 中打开、没有我预期的.projectspec 文件。 我该怎么办?