This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:用于管理 FDC2214EVM 的 MATLAB 程序

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC1004EVM, LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538058/fdc2214evm-matlab-programs-for-managing-fdc2214evm

器件型号:FDC2214EVM
Thread 中讨论的其他器件: FDC1004EVMLDC1612EVM

工具/软件:

大家好:

我目前正在处理的 FDC2214EVM 、我正在寻找可以帮助管理设备的 MATLAB 程序或脚本、特别是用于从 LC 传感器读取数据、配置设备和处理测量。

我找到了基本文档并能够与器件对接、但我想知道是否有人已经开发了更详细的 MATLAB 代码或实用程序、用于执行以下任务:

  • 为不同的传感器类型和测量模式配置 FDC2214EVM

  • 从 LC 传感器读取和处理数据

  • 绘制或记录测量值

  • 可能简化使用 FDC2214EVM 的任何其他 MATLAB 工具或功能

此外、如果有人对的类似 MATLAB 程序有经验 FDC1004EVM LDC1612EVM 我也很欣赏。

欢迎使用任何共享代码、提示或现有资源链接!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessandro、

    对于软件、我们只  提供感应解决方案 EVM GUI 工具 v1.10.0。
    遗憾的是、我们没有用于连接我们的器件或 EVM 的 MATLAB 代码。

    此致、
    John