This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:校准问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536327/awr1243boost-calibration-issues

器件型号:AWR1243BOOST


工具/软件:

您好 TI、

我的距离检测有问题。 例如:当实际距离为 50 cm 时、我检测到 56 cm 处的物体。如何通过校准解决此问题、如何限制探测距离? 我只想最多检测 1 米。是否有任何教程或 Lua 脚本来解决这个问题?

此致、

Fatima-ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请浏览本文档的第 2 部分: https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf 。 您将了解到通过增加线性调频脉冲斜率配置、您可以减小最大距离并提高距离分辨率。 完成此操作后、如果存在显著的距离误差、您应该在数据处理中对其进行校正。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢你的帮助。

    您在 mmWave studio TI 的配置文件配置中提到 Chirp slope =频率斜率 (MHz/us)? 我使用 62.522MHz 的频率、因为我使用的是 4GHz 带宽。 我不知道限值是多少;我的所有计算都基于 4GHz 带宽。

    此致、

    Fatima-ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、您可以增大斜率、但减小斜坡结束时间、使带宽保持 4GHz。 尝试使用支持的最高采样率、以便使用较短的斜坡结束时间。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这样可以减少距离峰值> 1 米。我的问题是自动校准。 是否有一个包含自动校准配置的.Lua 文件示例?

    谢谢您、

    Fatima-ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据我的理解、用户需要对后处理中的数据进行此距离校正。 我们没有任何 lua 文件或工作室功能来支持此更正。 需要在用户自己的后处理代码中完成。

    此致、

    Shailesh