This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:隔离故障模式

Guru**** 2558610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536410/tmcs1123-isolation-failure-modes

部件号:TMCS1123


工具/软件:

您好、

我们目前正在对安全关键型应用中的 TMCS1132 进行评估、并希望就其隔离失效模式提供技术意见。

具体而言、我们希望获得有关以下方面的任何可用文档或见解:

  • 隔离栅击穿时的典型失效模式(例如,短路,漏电流,热效应)

  • 在此类故障事件中、初级侧和次级侧之间可能存在电气连接

  • 内部是否存在任何失效防护机制来减轻隔离失效影响

  • UL/IEC 安全认证测试期间考虑的任何已知故障机制

了解隔离故障下的行为对于评估系统风险至关重要。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于 7 月 4 日美国假期、我们目前不在办公室。 7 月 7 日、当我们返回星期一时、有人会回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    好的、我希望听到您的反馈。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、  

    为确保功能安全、这通常由我们的“-Q1"器“器件处理。 在 TMCS1123 的产品文件夹中、您可以找到 该器件的 FIT 和 FMA 信息。 但是、我们不会在报告中包含此数据、因为如果满足以下要求、则可以根据 IEC 61800-5-2:2016 排除隔离栅上的短路:

    1.根据 IEC 61800-5-1、信号隔离元件为 OVC III。 如果使用 SELV/PELV 电源、则污染等级 2/OVC II 适用。 IEC 61800-5-1:2007、4.3.6 的所有要求均适用。

    2.采取措施确保信号隔离元件的内部失效不会导致其绝缘材料的温度过高。

    这些标准适用于 TMCS123-Q1、因此应能够从分析中排除该标准。 在您尝试在此处满足 IEC61800 之外是否有其他标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    抱歉、我的问题可能不清楚、您可能误解了。

    例如、针对 TI 隔离器提供了以下手册。
    https://www.ti.com/lit/wp/slyy081b/slyy081b.pdf

    是否有关于每个故障案例的故障模式的文档(如本手册)?

    或者、本手册是否也适用于 TMCS1123?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、  

    明白。 很遗憾、我们尚未发布与您指出的指南类似的完整指南。 这些方案使用电容式和光耦合拓扑、其中我们的器件利用霍尔效应跨隔离栅传输信息。 这会在器件内部带来某些差异(尽管该过程与所述的光耦合器非常相似)。 我将向我们的系统团队提供反馈、指出除了我在上面提供的指导之外、此类文档在这里可能很有用。