This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:FCC 认证传输

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537622/iwr6843aop-fcc-certification-transmission

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

我的团队正在开发基于 IWR6843AOP 的产品、我们将通过 FCC 认证流程。 我们计划使用的测试机构表示希望雷达在频带的底部和顶部持续传输。 根据我们所能判断的、无法强制毫米波 API 以给定频率进行传输。

我们是否缺少此功能? 我们应该如何处理这个问题? 理想情况下、我们需要以连续频率 (60GHz、62ghz、64ghz) 生成雷达信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    除非使用特定的开发软件(mmWS 链接)和 mmWaveStudio 软件、否则器件无法在 CW 模式下运行。 通常、它们会关注器件的频率稳定性。 有一个增加的负担,你和测试机构来实现这一点,因为设备将需要重新刷新来完成它。  

    或者、FCC 确实允许以 FMCW(功能模式)进行此测量、并报告 PPM。 我们以这种方式进行了测试,并推荐它。 您可以在 qualfed 3P 测试厂找到我们的测试结果: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGotrPajKvquMRJwwEoskg__com.ti.mmwave_devtools__FUz-xrs__LATEST 

    请看第 7.5 节、从第 43 页开始。  

    我希望这对您有所帮助!  

    Blake