This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:CAN TMP 75 ALERT 引脚由低温?触发

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TMP108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537211/tmp75-can-tmp-75-alert-pin-triggered-by-low-temperature

器件型号:TMP75
主题: TMP108 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

根据 D/S、TMP75 可实现高温检测:

那么它还可以实现低温检测吗? 例如、当温度降至–10°C 以下时、会触发 ALERT、并在温度高于 0°C 后恢复

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    TMP75 具有上限警报设置。 TLOW 的作用类似于迟滞、一旦达到 TLOW 设置、将恢复警报信号。 如果您希望器件通过警报设置和低温检测执行操作、我建议使用 TMP108。 您可以为这两者设置上限、下限和独立迟滞。

    此致、

    Meredith McKean