This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133:过流问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537474/tmcs1133-overcurrent-issue

器件型号:TMCS1133


工具/软件:

尊敬的团队:

配置:TMCS1133C1A、3.3V 电源、测试范围–9.2A~115A

客户询问当 阈值设置为 30A 且在–35A 条件下 (Vout=0) 时、此器件是否会触发过流?

提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    是、这将触发过流警报。 从数据表中:  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV