This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:向 EVB 添加外部时钟

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536773/awr2944evm-adding-external-clock-to-the-evb

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

嗨、想使用外部时钟选项

我们在数据表中找到了需要在硬件级别完成的操作。 不清楚是否需要写入某些寄存器才能将模式更改为外部。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的问题。  有人会尽快回复。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无需寄存器写入。 当您将 CLKM 接地时、器件将自动检测外部时钟模式。

    您需要进行以下硬件更改。

    1.将 C108 替换为 0 欧姆电阻器

    2.组装 J13

    3.填充 R269。  

    进行以下更改后、您可以通过 J13 上的 SMA 馈送外部时钟。

    此致、

    Adrian