This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:帮助将权重从.tfile 导入到 C 文件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537252/awr1843boost-help-in-importing-weights-from-tfile-to-c-file

器件型号:AWR1843BOOST
主题:AWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我基本上想在 1843 板的手臂皮层上部署 CNN 分类器。 在此之前,我正在用 C 语言验证我的分类器的混淆矩阵。 我面临的问题是将权重、从.tfile 的偏倚导入 weights.h 文件,这是抛出关键字错误,即使这个词实际上存在于.tfile 中。 是否有任何人有任何提示在同样的方面或任何体面的 turorial 已经很好?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    这似乎是一个定制实现方案、并非特定于 AWR1843。 它看起来像一个 C 编程查询。 不在 E2E 支持该查询的范围内。

    此致、

    Samhitha