This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何构建适用于 DDM 的配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532168/awr2944evm-how-to-build-a-configuration-suitable-for-ddm

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

在哪里可以阅读如何定义强制 2944EVM 在 DDM 模式下工作的配置文件、例如使用本地 (python-base) 可视化工具? 如果没有此类文档、请指导我如何操作

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 DDM 模式下的 OOB 演示。 请参阅最新 的 mmWaveSDK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送一个演示链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的链接。

    但它提供的配置适用于 DDMA 的情况、即多用户情况。 只是我对 A 感兴趣 单路 用户 DDM 模式、其中发送器用于生成角度分辨率。 这一点对我们的应用至关重要:我希望通过单个用户设置允许的最大循环数 (255)、以在最大程度上提高 SNR。

    请说明我应更改配置以从单个用户的 DDMA 迁移到 DDM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我们 明天再回来。

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    很乐意获得解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arie、

    我正在将此消息转发给我们的软件专家、他们可以帮助您完成 DDMA 到 DDM 配置。  

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这对于我们目前的项目问题至关重要、我 根本无法提供任何相关文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、SDK 演示不支持单个 TX。 TI 没有支持单 Tx 的演示

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能可以选择使用多个 Tx 发送器、但 单个用户 即、多个发送器不用于多用户访问、而是用于提高角度分辨率。 因此、是否可以在单用户多 Tx 配置下运行 2944?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不可能的。  

    很遗憾、演示不灵活。 它针对文档中描述的 DDMA 用例进行了优化。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否根据具体情况更改线性调频脉冲配置、或者是否提出挑战?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有一些配置。 例如、可以增加帧时间。  

    但是、配置非常有限。 例如、我提到不可能仅使用 1 个 Tx。

    我在想你的活动。 如果你的意图是开发一个算法,比我认为一个可能的前进方式如下

    1) 使用 mmWave Studio 为传感器配置 LUA 脚本

    2) 使用所需的配置捕获原始数据

    3) 使用您将开发的 Matlab/Pyhton 代码处理原始数据

    这应该会帮助您快速开发算法。

    在 MATLAB 中开发该算法后、您可以同意在 AWR2944 EVM 上实现该算法

    谢谢你
    Cesar